This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:设计指南和放大器;(.dsn)文件请求

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A, FLINK3V8BT-85, DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1487293/ds90cf384a-design-guide-dsn-file-request

器件型号:DS90CF384A
主题中讨论的其他器件: FLINK3V8BT-85DS90CF386

工具与软件:

大家好、团队成员:

由于我们只在网站上看到 DS90CF386系列的 FLINK3V8BT-85、是否有任何有关 DS90CF384A 的 EVM 设计套件文件可以参考?

是否有 OrCAD (DSN)文件可用? 感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我们目前没有与此相关的确切设计文件。 我们建议使用数据表作为参考、并遵循 EVM 原理图。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    请问原理图是否有问题? 可以帮助我们检查吗? 感谢您的大力支持和向您学习。

    1.功能框图如下:

    e2e.ti.com/.../DRB100-_5F00_-03_2D00_LVDS-to-RGB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tommy、请给我两天的时间来审查这个问题、然后回复给你。

    谢谢!
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我检查了原理图、发现它具有适用于 24位单像素应用的 JEIDA 映射的正确连接。 如果客户还有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Ikram