This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E:替代 TIDA-01230中的 TRS3122E

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E, TIDA-01230, TRS3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491228/trs3232e-replace-trs3122e-in-tida-01230

器件型号:TRS3232E
主题中讨论的其他器件:TIDA-01230TRS3122E

工具与软件:

您好!

对于隔离式232、TRS3232E 是否可以替代 TIDA-01230中的 TRS3122E?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRS3122E 允许使用低于3.3V 的电源电压、但此参考设计中未使用该特性。 理论上、任何3.3V RS -232收发器都可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    正如克莱门斯指出的那样。 它应该能够替代 TRS3122E、但该参考设计中使用的 ISO 器件不支持其电源电压低于3V。

    -鲍比