This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:SN65176B 连接问题

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1550, THVD1450
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491073/sn65176b-sn65176b-connection-problem

器件型号:SN65176B
主题中讨论的其他器件:THVD1450、THVD1550

工具与软件:

你好
我们需要在 SN65176BDR 产品和 STM32F401RET6 MCU 之间建立连接。 在绘制 SN65176BDR 时、我们遇到了一些问题。 我们的图纸如下。 它的缺点是什么? 我们需要添加什么?

谢谢。
Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    Unknown 说:
    绘制 SN65176BDR 时遇到一些问题。

    您是否有任何有关此方面的其他详细信息? 在使用该器件时、是否进行过任何表明存在某种问题的测试?

    我看到的唯一真正问题是 D 和 R 上的1k 串联电阻器将影响数据速率。 这些电阻器相当大、如果您认为确实需要它们、则可能需要将其尺寸减小到50欧姆。 大多数原因您不需要串联电阻器、可能只需使它们为0欧姆。

    该器件也没有内部失效防护功能、因此如果您将其用作接收器、并且没有活动的驱动器、则 R 的状态是未知的。 我可能建议在 A 上放置一个~700欧姆的上拉电阻器、在 B 上放置一个~700欧姆的下拉电阻器  

    当 DE/RE#被切换时、如果 RE#被禁用、R 将变为高阻态。 如果预计会发生这种情况、我通常建议客户在 R 上放置一个上拉电阻器(可能类似于10k)。

    D 上的类似反馈、如果客户的 MCU/处理器加电并且 TX 线路处于高阻态(初始化之前)、则 D 可以悬空。 如果客户认为这是潜在问题、我通常建议在 D 上使用一个上拉电阻器。  

    编辑:最后、该器件较旧、我们通常推荐新款 THVD 器件、如 THVD1550或 THVD1450。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们以这种方式更新了原理图设计。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    现在我可以了。  

    用于 A/B 侧的上拉/下拉电阻器。 确保仅在一个节点中填充了电阻器。 其他节点应该不填充。  

    -鲍比