This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB971-Q1:DS90UB9702-Q1

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB9702-Q1, DS90UB971-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1492634/ds90ub971-q1-ds90ub9702-q1

器件型号:DS90UB971-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB9702-Q1

工具与软件:

大家好、TI 团队

我正在评估 DS90UB971-Q1和 DS90UB9702-Q1的4K 视频传输,我在文档中看到 DS90UB9702-Q1支持(8MP+/40fps),我想知道它们是否支持3840*2160*60 RAW10/12视频传输。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过上述分辨率和数据类型、您最多可以支持48 FPS。  

    要使用60FPS 、它应适用于10位数据类型、并将成像仪消隐最大为15%。

    12位数据类型需要将帧速率降至最大52FPS。