This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH983-Q1:DS90UH983-Q1和 DS90UH988-Q1初始表

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UH983-Q1, DS90UB988-Q1, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1477640/ds90uh983-q1-ds90uh983-q1-and-ds90uh988-q1-initial-table

器件型号:DS90UH983-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DS90UB988-Q1ALP

工具与软件:

您好!

我们想在平台上将 DS90UH983-Q1与 DS90UB988-Q1一起使用、但我找不到初始化文档。

我们如何才能获得它们?

谢谢!

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    对于 FPD-Link IV 98x 器件、我们有一个脚本 生成工具、可用于设置用户配置、它将自动生成初始化脚本。 请联系您当地的 TI FAE 或代表以访问 ScriptGen 工具和 ALP GUI 配置文件、他们可以将文件共享给您。  

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    我们还处在评估和设计阶段、没有 FAE 联系窗口。 能否提供 FAE 联系窗口? 我在台湾。

    如果我购买 DS90UH983-Q1  EVM、能否获得设置表?

    此致、

    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、您能否添加我并向我发送您的电子邮件地址。 我会和大家一起了解 FAE 和营销部门。

    您可以购买 EVM、但对于一些配套资料、您仍需要通过联系方式获取。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    我的电子邮件地址是 jared.huang@ovt.com

    我已经获得了"98x 脚本生成工具 v5.6.zip"、但当我运行"98x 脚本生成 v5p6.py"时、我会收到错误消息

    " File "98x Script Gen v5p6.py"、第182行、位于中
    将 cFraction 作为 CF 导入
    ModuleNotFoundError:没有名为"cFraction"的模块。

    "cFraction"似乎不是标准库。 如何解决该问题?

    此致、

    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    您是否为此使用了 ALP (模拟 LaunchPad) GUI? 请下载并打开 ALP、同时确保具有这些器件的 ALP 配置文件(可在 CDDS 上找到)。 可以转至 ALP 上的"Scripting"选项卡并运行此文件、该文件应该会在该文件夹中生成另一个配置文件。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    我安装了 ALP GUI 工具、

    我是否需要 DS90UH983-Q1 EVM 才能使用 ALP 工具? 能否在不连接到 DS90UH983-Q1器件的情况下使用 ALP 工具?

    是否有 ALP 工具的用户指南?

    此致、

    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    是的、可以 在未连接 EVM 的情况下在"演示模式"下使用 ALP。

    1.修改应用程序的用户配置文件

    2.将用户配置文件保存在 98x 脚本生成文件所在的同一文件夹中。  

    3.打开 ALP。 转至"Scripting"选项卡、然后按 RUN 并选择 98x 脚本生成文件。 这将在同一文件夹中生成一个98xConfig.py 文件。 这将具有初始化序列来写入器件寄存器以进行配置。 文件顶部将汇总使用的设置。

    4.连接 EVM 并从 PC 连接 ALP 后、您可以运行98xConfig.py 文件进行初始化。

    您还可以查看该视频以供参考: https://www.ti.com/video/5540172598001

    如果您还有其他问题、以及是否有助于满足和重温设置、请告知我设置 EVM 和脚本。

    此致、
    Ikram