This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E221:走线长度的插入损耗补偿

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1493178/tusb2e221-insertion-loss-compensation-for-the-trace-length

器件型号:TUSB2E221

工具与软件:

Nicholaus、您好!  

 对于布局布线长度评估、插入损耗补偿是多少? 谢谢你。

此致、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    插入损耗取决于多种因素、包括电路板堆叠材料、过孔数量、无源器件以及布线长度、数据速率等

    在本例中、您想要购买的产品是 TUSB2E221。  eUSB2规格规定、这些是 eUSB2中继器和 USB 连接器之间允许的最大损耗量。

    USB 高速(480Mbps)不会 产生高损耗、因为它是240MHz 频率相对较低。  很粗略的估算是0.1dB/英寸。  因此、您应该能够在主机和中继器之间支持10英寸的布线、在中继器和连接器之间支持18英寸的布线。

    此致、

    Nicholaus