This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39416:是否将多个 PGA2505 5V SPI 器件连接到3V3 SPI 总线?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G125, PGA2505, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1492885/tca39416-connecting-more-than-one-pga2505-5v-spi-part-to-a-3v3-spi-bus

器件型号:TCA39416
主题中讨论的其他器件:PGA2505SN74LVC1G125、SN74AHC1G125

工具与软件:

我需要在具有其他 SPI 器件和以3V3运行的处理器的设计中使用多个 PGA2505。 从数据表和评估板设计来看、3V3电平 SPI 信号在从处理器到 PGA2505部件正常运行、我只需要对 MISO 线路进行电平转换。

我正在寻找一个带有!OE 引脚的简单缓冲器,它将使其输出三态,但也将进行平移。 是否存在这样的器件? 或者有其他方法可以做到这一点吗?

谢谢!
G