This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:FPD-Link III 接口

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1492752/ds90ub913a-q1-fpd-link-iii-interface

器件型号:DS90UB913A-Q1

工具与软件:

你好

我正在设计一个电路、使用串行器(DS90UB913A)和解串器(DS90UB914A)。  

我将27MHz PCLK、数据和同步信号输入到串行器侧。

然而、解串器的 PCLK 输出为13.5MHz、并且同步信号与数据类似但不同。

你认为是什么原因?

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 您讨论的是成像仪的 PCLK 吗? 成像仪的 PCLK 是用作器件的参考时钟、还是外部时钟馈送到器件? 您在哪种模式下运行? 27MHz PCLK 位于所支持频率的低端、器件需要在12位 LF 模式下运行。 您能解释一下同步信号与数据类似是什么意思吗? 如果可能、信号的屏幕截图或图像将会很有帮助。