This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS19:LVDS 缓冲器 Q 输出引脚用例

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS19, SN65LVDS18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1492980/sn65lvds19-lvds-buffer-q-output-pin-usecase

器件型号:SN65LVDS19
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS18

工具与软件:

您好、TI 团队:  

我们在设计中使用 SN65LVDS19缓冲器、用于与主机 FPGA 的 LVDS 接口上的隔离。  

我们可以查询 IC 中 Q 引脚的用例。  

从数据表上可以看出、当 SN65LVDS18中使用 GC 引脚时、Q 是输出信号、但对于 SN65LVDS19、该用例似乎没有意义、因为它只是一个输出引脚、我们可以将其保持开路/未连接状态吗?  

请确认它是否未在我们的高速线上添加任何残桩。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于'18和'19、/Q 引脚都作为输出。 在'18上、您可使用 GC 输入调节输出电压;在'19上、它始终使用默认电压。

    我不知道/Q 的用途是什么;可能是在调试期间监控信号。 无论如何、您都可以将其保持断开状态、或添加一个测试点。 它被缓冲、因此没有存根。