请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 工具与软件:
尊敬的团队:
我的客户正在其系统中评估 DP83822I。
他们希望使用 DP83822I 的 LED_1/GPIO1引脚来显示 EtherCAT 通信的链路/活动。
在引脚配置(strap)设置中、似乎无法将 LED_1/GPIO1引脚设置为链接/活动。
但是、通过将 LEDCFG1寄存器[11:8]设置为0x0460至1000、认为它可用于链路/活动显示是否正确?
在这样做时、我应该注意哪些方面?

此致、
二宫幸志