This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:5引脚 NC 使用

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1492672/tcan1044a-q1-5-pin-nc-usage

器件型号:TCAN1044A-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我们可以将用于 TCAN1044AVDRQ1的 VIO 应用到 TCAN1044ADRQ1的5引脚吗? D/S 提到它是 NC (=内部未连接;无 VIO 的器件)。

这个问题的背景是因为我的客户正在评估 TCAN1044AVDRQ1、但它缺货、他们无法获取。 因此、我想让他们评估 TCAN1044AVDRQ1。 希望它们可以在非 V 和-V 器件之间使用相同的布局...

此致、
Yuto.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    是的、无需担心以客户选择的任何方式使用 NC 引脚、谢谢。  

    此致、

    Michael。