This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:接口论坛

Guru**** 2764145 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142, SN75DP119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491276/tdp142-interface-forum

主题中讨论的其他器件:TDP142SN75DP119

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的设计与  https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1212008/request-for-displayport-dp-to-embedded-displayport-edp-converter-ic-recommendation 非常相似

 LCD (15.6英寸、1920 x 1080、eDP1.2、2个通道) 离 源端的迷你 DP 接口有点远(750毫米)、我们正在考虑在 LCD 端附近添加中继器或重定时器、以确保信号完整性。  

你有什么建议吗?

1.我观察到以上链接中推荐的 DP141/DP142有4个通道, 因为我们使用的 eDP LCD 只有2个通道, 您有2个通道的类型 更适合我们的用例吗?  

2.我们的案例、重定时器或中继器首选哪一种? 对于前者、TI 是否也有一些推荐方案?

要了解您可能需要的任何其他信息,请提前告知我,谢谢!

此致!

Tony Tong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony

    TDP142可能无法补偿750mm 迹线的所有损耗。 您可能需要查看 DP130作为一种可能的解决方案。  

    我们所有的 DP 信号调节器都是支持4个 DP 通道的转接驱动器。 我们的产品系列中没有重定时器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、 谢谢您的推荐、 我在 TI 网站上观察到 SN75DP119可以支持2个通道、 这是经济实惠的、您认为它也适用于我们的案例吗? (顺便说一下、我之前提到的750mm 是 DP 电缆长度)。   此致!  Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP119将是另一个支持1080p 分辨率的可能选择。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,得到了,谢谢!