This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:如何判断这块芯片是否支持 PTP?

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720S-Q1, DP83TC812S-Q1, DP83TC817S-Q1, DP83TG721S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491966/dp83tc812s-q1-how-can-i-determine-whether-this-chip-support-ptp

器件型号:DP83TC812S-Q1
主题中讨论的其他器件: DP83TC817S-Q1DP83TG721S-Q1、DP83TG720S-Q1

工具与软件:

浏览网页和产品说明书内容、简单总结一下以下4个以太网 PHY 芯片的 PTP 相关内容。

DP83TC812S-Q1:IEEE 1588 SFD 支持(来自数据表)/无(来自网页)

DP83TC817S-Q1:IEEE 802.1AS 时间同步(来自数据表)/IEEE 1588v2/802.1AS 时间同步(来自网页)


DP83TG721S-Q1:IEEE 1588v2/802.1AS 时间同步(来自数据表)/IEEE 1588v2/802.1AS 时间同步(来自网页)

DP83TG720S-Q1:无(来自数据表)/无(来自网页)

我有以下2个问题。

问题1。 知道 SFD 是 帧起始检测的简称、那么我认为 DP83TC812S-Q1支持 PTP 吗、因为 SFD 被设计为一种改进的软件时间戳方法?

问题2:  DP83TG720S-Q1不支持 IEEE 1588v2/802.1AS 时间同步或 IEEE 1588 SFD 支持、是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanlin:

    1. 是的、这是正确的。
    2. 是的、这也是正确的。

    一般而言、完成 TSN 的方法有几种、它们的精度各不相同。  我按从最不专业的硬件到最专业的硬件的顺序列出了这些选项。

    1. 基于软件的时间戳:毫秒精度
    2. SOC 中的时间戳(可与 SFD 结合使用):微秒到纳秒的精度
    3. PHY 中的时间戳:纳秒精度

    本白皮书提供了可能有用的 TSN 更多详细信息。

    https://www.ti.com/lit/wp/snla465/snla465.pdf

    谢谢!

    Drew