This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:在发生故障时会中断处理器件

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490275/sn65dsi83-q1-interrupt-handling-for-the-device-in-failure-case

器件型号:SN65DSI83-Q1

工具与软件:

你(们)好

我想了解错误报告的不同错误报告灵敏度、如寄存器0xE1中所述。

在这个用例中、我们需要在面板上没有显示输出时启用中断、并向 soc 报告以进行进一步调查/复位。

起初、我们以为会 为中断设置 PLL_UNLOCK 和 CHA_LLP_ERR 标志、但我们知道 PLL_UNLOCK 在本质上可能不太敏感。

是否可以对两个错误标志位都进行和操作-这意味着仅当两个错误标志都被置为有效时 INT 才会变为高电平?

你们可以推荐任何替代的误触发保护方法吗?这种方法使用的 soc 资源更少(理想情况下不想查询 soc、哪种方法可以用来实现?

否则、如果我们使用 PLL_UNLOCK 位、因为该位不需要任何回写操作即可清除状态-我们计划在相当长的时间内监控该位-然后决定报告错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mandan:

    请给我1-2天时间来研究这个问题并与您联系。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mandan:

    无法对中断执行与操作。 您可以根据需要使用0xE1寄存器设置中断、然后读取0xE5寄存器来了解任何进一步错误。

    此致、
    Ikram