This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD9491-SEP:A 安培功能矛盾(&A);B

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1492555/thvd9491-sep-contradiction-in-function-of-a-b

器件型号:THVD9491-SEP

工具与软件:

简化版原理图(P1)、表 4-1 (p3)中的引脚功能和图7-1 (p12)中的方框图都将"A"和"B"显示为输入。  第7.4节"器件功能模式"以及表7-1中的措辞都显示"A"和"B"作为输出。  请验证 A 和 B 的功能   

感谢您的支持。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    A 和 B 引脚是输入、数据表在这些引脚表示输入的区域看起来是错误的。  

    我将查看我是否可以对其进行编辑以修改、显示输入。

    -鲍比