工具与软件:
您好!
我不 了解 EVM 的 LED0和 LED1的连接 dp83867 LED0和 LED1的模式是什么?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我不 了解 EVM 的 LED0和 LED1的连接 dp83867 LED0和 LED1的模式是什么?

您好!
LED01被 R94拉高、因此该引脚配置为低电平有效输出。 这意味着当有链路建立时、LED01引脚等于 GND。
LED11被拉至低电平、因为它与 Vreg 由两个二极管分离、所以它被配置为高电平有效。 当传输1G 位数据时、LED11为高电平、并克服绿色二极管的正向电压以将其导通。 当信号为100Mbit 时、LED11为低电平、Vreg 提供启用橙色二极管的电压。
此致、
Nick
您好!
我不这么做、LED01和 LED11都 配置 为 高电平有效、 100BASE-T 链路 已建立:LED01 高电 平 LED11低电平、启用橙色 LED、 1000BASE-T 链路 已建立:LED01 低电 平 LED11高电平 。启用绿色 LED、我读取 寄存器 0x0018 和0x0019 、它们已配置为0x6156和0x0044。
但 我还有另一个 问题、 LED01配置为 模式3 、 LED11配置为 模式1?