This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:功能确认

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1492287/tusb1002a-function-confirmation

器件型号:TUSB1002A

工具与软件:

大家好、团队成员:

数据表显示 引脚19/20作为 TX、 引脚22/23作为 RX、如果客户想要使用该功能、是否需要更换引脚12/11和引脚8/9?

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yadong、您好!

    连接如下:

    如果 RX2连接到 USB CONN、则 TX2信号将连接到主机的 RX。

    如果 TX1连接到 USB conn、则 RX1将连接到主机的 TX。

    主机->  1002A ->  连接

    TX ->   RX -> TX    -> TX

    RX ->   TX -> RX    -> RX