This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:使用 TUSB8041IR 的 USB 集线器的设计审查和 ESD 保护指南

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491716/tusb8041-design-review-and-esd-protection-guidance-for-a-usb-hub-using-the-tusb8041ir

器件型号:TUSB8041
Thread 中讨论的其他器件:HD3SS3220

工具与软件:

大家好、我计划将 TUSB8041IR 用于车载系统、我有一些问题:
1.是否可以有人审阅我的原理图并提供一些意见
2.我是否需要在这些端口上使用一些 ESD 保护、否则下面显示的 TVS 二极管就足够了。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      我正在进行原理图审阅、并将在周二之前完成。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1:对于 USB3信号、 由于信号完整性问题、您无法将 SSTX1和 SSTX2连接在一起。 对于 Type-C 端口、您需要 HD3SS3220。

    2:紫色是什么意思? 已安装或未安装。

      

    3:ESD 器件让我感觉不错。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复、非常感谢。

    1.我将 USB-C 更改为 Type-A (3.0)。
    2.粉色标记表示"不填充"。
    3.我还添加了共模扼流圈——让我知道你是否认为它是不必要的,我可以删除它。

    4.对于集线器上的端口3、我只使用 DP 和 DM (对于 USB2.0设备)是否可以将 SSTX&SSRX 悬空而不连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

      请将 SSTX_UP 连接到 USB 连接器的 SSTX、将 SSRX_UP 连接到连接器的 SSRX。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清、我是指的 端口3 如下面的图/图像所示。  可以将 SSTX& SSRX 悬空而不连接吗?

    我还添加了一个共模扼流圈、如果您认为它是不必要的、请告诉我、我可以将其移除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果不需要 USB3、您可以将其保持悬空。

    好的
    Brian