This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848Q-Q1:收发器 IC 的 EOL

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1486155/dp83848q-q1-eol-of-the-transceiver-ic

器件型号:DP83848Q-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

 我们最终选出了 用于 ECU 设计的 DP83848Q-Q1、因为它支持4线对标准以太网接口。 我们想知道器件的 EOL、因为我们计划 ECU 的寿命将为10-15年。 请回复。

谢谢、此致

Lajitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前还没有 EOL 计划。 请注意、10/100Mbps 仅支持2线对标准以太网接口。 只有1G 在 MDI 上使用4线对标准以太网。10/100设备只使用 RJ-45引脚排列的2对(4个引脚)。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好!

     感谢您分享有关 EOL 和 IC 支持的接口的信息。 我们可以使用2线对以太网。 我们已在 Digikey 和 Mouser 中检查 IC 的可用性。 我们现在使用  DP83848Q-Q1继续进行 ECU 设计。 请确认。

    此致

    Lajitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这应该没问题。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好!

     再 需要对  DP83848Q-Q1 IC 进行一项说明。 我们发现芯片的 VDDIO 是3.3V、但在本例中、以太网接口信号都是1.8V 电平。 建议您在这种情况下将以太网控制器连接到 PHY 芯片的任何解决方案。 请回复。

    谢谢、此致

    Lajitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你可以考虑添加一些类型的电平转换器、但确保时序正常至关重要。 否则、您需要将器件切换到我们更现代的产品系列、例如 DP8382x 系列、该系列本身支持1.8V VDDIO。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好!

     感谢您的答复。  DP8382x、但该器件似乎不是汽车级。  

    此致

    Lajitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果需要汽车级、则此时唯一的方法是使用电平转换器。

    此致、

    Gerome.