请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1044A-Q1 工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户正在他们的新项目中评估 TCAN1044A-Q1。 当他们完成对电池短路测试时、他们遇到了以下问题。 您能帮助提供一些意见吗?
1.当 CANH 短接32V 时(这是24V 系统)、 CANL 处于正常通信状态、芯片直接烧录。
2.当 CANL 短接至32V 时(即24V 系统)、 CANH 处于正常通信状态、芯片处于正常状态。
根据数据表、VDIFF+-45V 的最大值、为什么 在短接至32V 测试时为 EOS? 谢谢。
以下是他们的原理图。

此致、
Ivy