This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:IRWAR

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1109, TMUX1104, TMUX136, HD3SS3411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491462/hd3ss3411-irwar

器件型号:HD3SS3411
主题中讨论的其他器件:TMUX136、TMUX1109 、TMUX1104

工具与软件:

您好!

您能否提供 OEN 从 H (关断模式)切换到 L (正常模式)时的切换时间信息。

提前感谢。

-Harshia.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    通过深入研究这个特性、可以发现这个器件的预期运行方式是当器件需要在系统中使用时、使能引脚被拉高(通过上拉电阻)、然后切换为低电平。(这就是该器件没有使能引脚时序规格的原因)

    为什么需要 ENABLE 引脚时序吗?

    此外、如果您的系统需要使能引脚时序、您是否考虑另一个2:1双通道器件(如 TMUX136)?

    请告诉我您的想法、我可以进一步帮助您

    此致、

    Kameron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢您的答复  

    我的系统需要使能引脚时序、例如使能从高电平切换到低电平后多路复用将需要多少 ns?

    提前感谢、

    HarshiA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Harshia、

    看起来此器件的此数据不可用、并且在创建此器件时未获取。

    您是否可以选择使用具有使能引脚时序功能的器件(例如 TMUX136)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我说的是 TMUX136、我们需要尽可能低的开关和使能引脚时序(<5ns)、我需要与器件(HD3SS3411IRWAR 多路复用器/多路信号分离器)相同 的配置、因为切换时间为0.5ns (快得多)、但对于此使能引脚时序不存在、所以我要转到某个开关、在1:4配置下具有较少的开关和使能引脚时序。

    您能否建议一些具有上述特性的开关  

    谢谢!

    HarshiA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    清楚了、实际上我想退一步讲 HD3SS3411

    我们没有该器件的使能引脚时序。

    此外、我们没有4:1版本的  HD3SS3411、但如果您想 使用2个 HD3SS3411创建4:1、则没问题。

    为此、您需要将 AP 与两个器件的引脚组合在一起、以创建4:1配置。(请告诉我这是否是您要寻找的)

    如果是这种情况、此处最好测试  HD3SS3411并查看其针对此器件的使能时序

    利用这些信息、您可以  在需要整个实际系统打开之前发送逻辑使能低电平信号、并在需要关闭整个系统之前发送逻辑使能高电平信号。

    例如、 如果您需要整个系统在50ns 内开启、并且根据您的测试确定的多路复用器开启时间为5ns、那么您只需在系统开启序列中将使能信号置于45ns 标记处的高电平即可。

    在45ns 时、可将逻辑低电平信号发送到使能引脚、而在50ns 时、多路复用器和系统其余部分将被"开启"并准备好运行

    请告诉我您的看法

    此致、

    Kameorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用2xHD3SS3411可以获得4:1版本、但从这一点迁移到另一个开关的原因不仅是4:1配置、而且我们需要更少的使能引脚时序、当我们从侧面检查时(我们使用该多路复用器进行端接、如果使能引脚为低电平、它应该终止、如果高电平应未端接)我们发现使能时间超过~300ns、这并不是我们真正需要的、 我们希望使能引脚时序非常短(<5ns)、但在各个方面都与 HD3SS3411相同。 您能建议一些开关来满足我们的要求吗?

    使能引脚时序的 PFA。

    我希望此具有如此大的使能引脚时序的开关不适合我们的应用、因此我们正在寻找具有选定开关时间且使能引脚时序小于5ns (最佳情况)或略高于此时间的替代器件、请提供满足我们要求的任何器件建议。

    谢谢、HarshiA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshia、您好!

    实际上、我建议访问 此网页、看看是否有任何无源多路复用器器件在其数据表上具有使能引脚时序。

    进一步研究、我们团队的 器件 在数据表中不大可能有5ns ENABLE 引脚时序规格

    我想为您  提供的最佳建议是使用2个 TMUX136、它可以在您的应用中提供类似性能、并且此器件的数据表中具有使能引脚时序

    此外、  HD3SS3411带宽为7.5GHz、TMUX136带宽为6.1GHz

    如果您有任何其他问题、请告诉我、如果需要、我很乐意提供进一步的帮助。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的宝贵建议,我一定会浏览您提供的网站,并将检查数据表中的使能引脚时序

    我们不能使用 TMUX136 (已参考此数据表并回复您)、因为它的使能引脚时序要长得多(我们需要几纳秒、但需要几微秒)、如果我们能得到一个使能引脚计时和选择线路开关都有至少15ns 的多路复用器、这对我们在系统中使用非常好。

    您能否告诉我、我们是否可以获得具有使能引脚时序和选择引脚开关15ns 的多路复用器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您告诉我您不能使用 TMUX136的原因、现在我清楚了。(对于困惑感到抱歉)

    您是否需要具有高带宽/可以支持快速频率 GHz 范围的多路复用器?

    如果是、我 建议浏览我发送给您的产品页面、但我们 可能没有启用时间为15ns 的多路复用器

    如果没有、则 TMUX1104或 TMUX1109具有约15ns 的使能引脚时序。

    是否会通过多路复用器传递高频信号?

    此致、

    Kameron