This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:TCA9555DBR -具有 IO 锁存器的替代器件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1493833/tca9555-tca9555dbr---alternate-part-with-io-latch

器件型号:TCA9555

工具与软件:

似乎 TCA9555DBR 器件没有 IO 锁存器、您可以建议改用 IO 锁存器(与 TCA9555DBR 兼容的引脚和封装)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanava:

    TCA9555可将 I/O 设置为输出并保持指定电流:IOL = 25mA、IOH = 50 mA、绝对最大值 IOH / IOL = 10mA。  

    如果您指的是输入锁存器、则该器件没有可锁存输入。  

    请查看所有 TCAL 器件。 TCAL I/O 扩展器实现了输入锁存寄存器。  

    16位:

    TCAL6416

    TCAL6416R

    TCAL9539

    TCAL9539-Q1

    8位:

    TCAL9538

    TCAL6408

    此致、

    Tyler