This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB9702-Q1EVM:如何从 DS90UB9702-Q1EVM 获取输出数据

Guru**** 2457470 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB9702-Q1EVM, SK-TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490580/ds90ub9702-q1evm-how-could-i-get-the-output-data-from-ds90ub9702-q1evm

器件型号:DS90UB9702-Q1EVM
主题中讨论的其他器件: SK-TDA4VM

工具与软件:

尊敬的 TI:

我发现 DS90UB9702-Q1EVM 仅具有 CSI-2输出。 但如何查看输出图像呢?
您能否 为我提供一个解决方案或某种方法来验证图像的情况?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常需要将 CSI-2数据馈送到 MIPI CSI-2输出分析仪或主机处理器、然后将数据输出为可以馈送到显示器(如 HDMI、DP 等)的视频格式。

    如果您要寻找处理器选项、可以参考 TDA4 EVM 或 Jacinto 7评估平台示例。

    此致!

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:  

    但我看到 TDA4 EVM 只有 CSI-2输入。 TDA4 EVM 板似乎没有 DS90UB9702。
    SK-TDA4VM 的 CSI-2 端口与  DS90UB9702-Q1EVM 不同。
    您能否向我介绍一个 TDA4 EVM 样片或其他人来验证 DS90UB9702-Q1EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     SK-TDA4VM 不是我提到的 EVM、 如果您使用的是9702 EVM、则需要使用处理器或 CSI-2分析仪来验证视频输出。 有很多选择。

    其中一个选项是处理器 EVM 或参考设计、可接受9702 EVM 上 QTH 连接器输出的 CSI-2视频。 请联系 TI 的 TDA4和 Jacinto 处理团队、详细了解他们拥有的处理器设计。

    此致!

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否让 TDA4团队告诉我们哪个 EVM 板可以通过 mipi 连接到9702EVM? 否则我认为 mipi 的线束需要定制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您必须联系 TDA4或 Jacinto 团队、寻求他们人员的全力支持。

    此致!

    Justin Phan