This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB962-Q1:晶体确认

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1493174/ds90ub962-q1-crystal-confirm

器件型号:DS90UB962-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户询问23MHz 晶体 SiT8924BAA73-18E-23.000000D 是否可与 DS90UB962搭配使用?

D/S: e2e.ti.com/.../SiT8924B_2D00_datasheet.pdf

此致、

Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowei:

    以下是基于962数据表中的 REFCLK 要求表的几条注释。

    1. 我们的器件需要6ns 的最大上升/下降时间(10%- 90%)。 选项 A (SiT8924BA A 73-18E-23.000000D)、在5pF 下的驱动强度较低、为3.19ns。 如果客户可以确认 REFCLK 布线上的电容为5pF 或更小、则没有问题。 如果布局中的电容更高、则可能需要选择具有更强驱动强度的振荡器。
    2. 数据表以 RMS 抖动的形式指定了振荡器抖动。 962数据表中峰峰值抖动的规格。 您可以将 RMS 抖动转换为峰峰值抖动、BER 为10^-12。
      1. Jpk-pk = N x 抖动 RMS
      2. N = 14.069 (BER 为^Ω-12)
      3. Jpk-pk = 14.069 x 3ps = 42.207ps

    抖动符合962的要求并可使用。

    此致!

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、您好。

    ?23MHz±50ppm 振荡器用于962 μ s

    此致、

    Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiawei:

    可以使用23MHz±50ppm 振荡器。 它还需要满足上表中定义的抖动规格和其他要求。

    此致!

    Justin Phan