请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB962-Q1 工具与软件:
专家、您好!
您能否提供以下有关回流焊曲线的信息?
1.1)回流热阻条件下峰值温度上限(例如:260°C)。
1.2)高温区域在回流热阻条件下保持温度(例如:230°C)。
1.3)回流热阻条件下高温区域保持时间上限(例如:60秒)。
1.4)连接器可以支持的回流焊数(例如:两次)。
我认为 TI 的标准回流焊曲线如下所示。
https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf
但是、1.4没有答案。)
因此我想确认一下。
此致、
Kuramochi 一树