This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491621/dp83869hm-dp83869hm

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

工具与软件:

DP83869HM 的输入为 MII。其连接方式如何?请尽快提供详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 DP83869HM 数据表中的第7.4.5节媒体独立接口(MII)关于 MII 实现的说明。  

    我们还提供了原理图检查清单。  本指南内容全面、可确保系统的所有部分都遵循 TI 根据数据表提供的建议。 我建议您根据此文件评估您的设计。

    e2e.ti.com/.../snlr051.zip

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入 TX0- TX3和 RX0-RX3如何 连接到 DP83869H?  RX3和 RX2显示开路。表示无连接?在 MII 模式下、DP83869H 的输入是 MII、那么 DP83869H 的输出采用什么形式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP83869H 的 MII 接口意味着从 MII 连接到 PHY?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MII 接口是 PHY (DP83869)和 MAC 之间的接口。 PHY 输出为 MDI、速度为100M 和10M。  您必须确保 PHY 以100Mbps 或10Mbps 模式链接。  

    我不清楚 RX2和 RX3显示"打开"是什么意思、您能否澄清您的问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      DP83869HM 数据表中关于 MII 实现的7.4.5媒体独立接口(MII)中的说明。 。

    . MII 模式的配置(strap)表引脚名称配置(strap)引脚#引脚配置(strap)连接 JTAG_TDO / GPIO_1 OPMODE_0 22断开 RX_D3 OPMODE_1 36 MII 至铜线:开路 MII 至光纤:2.49kΩ 上拉至 VDDIO RX_D2 OPMODE_2 35开路

    请参阅 表7-6  、其中 RX2和 RX3显示为开路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 MII 转铜缆模式、您将使 RX_D2和 RX_D3保持开路。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件中是否没有任何 MII 设置的额外设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 DP83869HM 配置为 MII 模式的步骤:

    写入寄存器0x18 = 0xE

    2.选择 MDI 接口

    a.铜缆:i.写入寄存器0x1DF = 0x60

    b.光纤:i.写入寄存器0x1DF = 0x62

    3.根据 DP83869数据表中的表7-6捆扎 DP83869HM。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的怀疑是、在显示 Dp83869HM -TX0到 TX3 和 RX0到 RX3的 MII 输入的数据表中、直接连接到控制器 TX0到 TX3、RX0到 RX3的数据表中 ...但在 MII 的 strap 设置中、它显示 rx2和 rx3是开路...这一点我不能在 stand.Pls 下澄清这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RX_D2和 RX_D3同时用作数据引脚和配置(strap)引脚。 作为数据引脚、您仍需要将全部四个 RX[3:0]连接到 MAC。 但是、对于 MII 至 Cooper 模式、你将把它们保持打开状态(无上拉或下拉)。  

    有关原理图、请参阅该链接 https://www.ti.com/tool/DP83869EVM。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。我将查看上面随附的原理图链接