This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554:TCA9554 -中断引脚未使用

Guru**** 2870010 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL6408, TCA9554, TCA9538, TCAL9538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491156/tca9554-tca9554---interupt-pin-unused

器件型号:TCA9554
主题中讨论的其他器件: TCA9538TCAL9538、TCAL6408

工具与软件:

您好!

我想将 TCA9554的所有8个引脚用作输出、而无需中断引脚。

请建议如何正确连接中断引脚、是否通过不断地将该引脚连接至 GND/将其保持悬空/高电平来正确连接该引脚?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、该 IC 没有复位引脚、当 MCU 发生复位事件时、是否能够从 MCU 将其复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /INT 引脚是输出、可以保持开路。

    要复位芯片、请切断电源。 但内部状态不多;您可以改用三个寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brg Barg:

    中断引脚为开漏输出、可以保持悬空。 我同意克莱门斯的观点。  

    对于复位条件、Clemens 也正确、因为没有外部复位、所以需要对器件进行下电上电。  

    还有一种采用类似器件的替代方法:  

    TCA9538已用/RESET 引脚替换了引脚3 (A2)。 否则、引脚排列、封装类型、电压范围、数据速率 都是相同的。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens 和 Tyler:

    感谢您发送编修。  

    至于在 tca9538中的复位,它是必不可少的,但我也需要内部上拉,我在 DS 中检查了,它缺乏它... 我需要具有复位和内部上拉的类似工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brg:

    TCAL9538是否可以工作?  

    TCAL9538与 TCA9538引脚相同、但在 VCC 上仅为最高3.6V。  

    TCAL9538可通过内部 PU 电阻器对 I/O 进行编程。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、非常感谢。

    我发现了另一个器件 TCAL6408、它有2个 Vcc 引脚、我可以将这2个引脚连接到同一个3.3V 电源轨吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BRG、

    TCAL6408具有用于 I2C 引脚的 VCCI 和用于 Pxx 引脚的 VCCP。 是的、您可以将这两个电源一起短接至同一个3.3V 电源轨。 无需电源序列要求。  

    该器件只有一个 I2C 地址引脚。 这适用于您的应用吗?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    是的、还不错。 感谢您的帮助。