This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814S-Q1:配置 SGMII 信号特性

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1492659/dp83tc814s-q1-configuring-sgmii-signal-characteristics

器件型号:DP83TC814S-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

与一起工作的 TI 器件  DP83TC814S PHY、并有一个相关的问题 SGMII 接口配置 .

对于 SGMII 接口、我想知道是否可以配置信号特性

所以、请在下面回答、  

1. 什么 具有重要影响 是否可以配置(例如、内部延迟、输出驱动强度、转换率、预加重)?

2.是否有支持 SGMII 时序调整或延迟插入 DP83TC812或 DP83TC814S 上的 DP83TC20?  

3、 有没有 应用手册或寄存器配置指南 说明了如何调整或验证这些器件上的 SGMII 信号完整性?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DHYAN:

    Unknown 说:
    1.  什么 具有重要影响 (如果有)可以配置(例如、内部延迟、输出驱动强度、转换率、预加重)?

    这些电气特性通常是固定的或者自动控制。 在我们的一些以太网 PHY 上、可以调节 VOD (输出摆幅)、但我没有在 TC814数据表中看到这一点。

    Unknown 说:

    SGMII 寄存器包含对齐设置、自动协商计时器和某些其他选项、但 TC814上没有用于计时和延迟的通用寄存器。 您在此项目中是否也与 TC812合作?还是常规问题?

    Unknown 说:
    3.  有没有 应用手册或寄存器配置指南 具体描述了如何调整或验证这些器件上的 SGMII 信号完整性?[/QUOT]

    我们的 SGMII 故障排除指南 在第1.6节中简要讨论了 SGMII 信号完整性、并简要说明了眼图。 我们的 PHY 手动调优 MAC 接口电气行为以实现信号完整性的能力通常是有限的、因此重点放在良好的布局实践上。

    此致!

    Evan Su