This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:RGMII 至1000Base-X 配置的自动协商绑定

Guru**** 2443770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1493267/dp83869hm-autonegotiation-strapping-for-rgmii-to-1000base-x-configuration

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

工具与软件:

请遵循以下文档中的 Strap 配置指南

https://www.ti.com/lit/an/snla318/snla318.pdf

我最初计划进行设置

ANEG_DIS (LED_0)= 1 [光纤强制模式)

ANEGSEL_0 (LED_1)= 1 [将引脚24配置为信号检测引脚]

LED_2 = 0 [下方突舌中未提及、因此随机选择]

但是,然后看看这个尖(我知道它是指铜),我担心011会强制速度到100米?

主要是我想知道 RGMII 到1000Base-X 模式应将 ANEG 引脚(ANEG_DIS、ANEGSEL_0和 ANEGSEL_1)设置为什么值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shivani:

    铜缆和光纤模式的自动协商(ANEG)自举设置不同。 在1000Base-X 光纤模式下、您可以使用链接文档中的表5 (DP83869数据表中的表7-15):

    在铜缆模式下、自动协商是根据链接文档中的表16设置的(数据表中的7-14)。 如果您在光纤模式下操作、则可以忽略此问题。

    [报价 userid="494931" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1493267/dp83869hm-autonegotiation-strapping-for-rgmii-to-1000base-x-configuration "]我主要想知道对于 RGMII 至1000Base-X 模式、我应该将 ANEG 引脚(ANEG_DIS、ANEGSEL_0和 ANEGSEL_1)设置什么值

    将 RGMII 设置为1000Base-X 模式由 OPMODE[2:0]配置(strap)设置决定。 在这种情况下、您应该将 OPMODE[2:0]设置为"001"  

    对于 ANEG 引脚、您应该使用已链接资源中的表5。 在这种情况下、011是强制光纤速度的正确自举设置、并使用引脚24进行信号检测。

    如有任何问题、请告诉我。

    此致!

    Shane