This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:数据传输方法

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1493141/tcan1043-q1-data-transmission-method

器件型号:TCAN1043-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我负责 evcc (充电入口控制)应用。

我有两个问题:

1.

我想知道如何使用 CAN 总线传输和接收数据。

也就是说、

当通过 CAN 总线交换信息时、您能解释一下该方法吗?

(例如、通过检测 CAN H 和 CAN L 之间的电压差来传输数据。)

2.

是否有任何其他器件具有与 TCAN1043-Q1类似的 VCM 以及相似的性能?

因为 这是 OEM 的要求。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    感谢您深入了解我们的 CAN 收发器!

    如果您要查找有关 CAN 标准的信息、我强烈建议您观看高精度实验室系列视频、其中深入探讨了该标准。 这是一种出色的培训资源、提供了由我们的系统工程师之一创建的有用视觉元素:

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-can-lin-sbc.html

    对于您的第二个问题、我们还有多个其他具有各种功能的 CAN 收发器(页面底部显示了一个特性图):

    https://ti.com/can

    但是、如果您正在寻找与 CAN 类似的另一种通信接口、我建议查看 RS 485:

    https://www.ti.com/interface/rs - 485 - rs - 422/overview.html

    同样、它使用差分总线(半双工2线或全双工4线)。 它们之间的主要区别在于 CAN 具有标准化的软件协议、而 RS -485仅定义物理层。 这使得 RS -485能够支持广泛的现有协议、但是设计人员必须确定哪种协议最适合其系统。 RS -485需要一个命令响应器配置(即主从器件)、但是可以使用一个称为仲裁的软件协议技术来确定总线上的哪个器件能够通信。 高精度实验室系列会进一步讨论仲裁。  

    如果这是您要查找的信息、或者您有任何其他问题、请告诉我。

    -Ethan