This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:TUSB321AI 的测试板无法正常工作

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI, TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485798/tusb321ai-test-board-of-tusb321ai-does-not-work

器件型号:TUSB321AI
主题中讨论的其他器件: TUSB321

工具与软件:

线程 TUSB321AI 中:TUSB321配置。 我询问了几个有关 TUSB321AI 运行的问题。 考虑到我理解一切、我构建了一个小型测试板来进行验证。

此测试板具有一个 TUSB321AI 和一个 USB-C 连接器。 配置为 DRP (双侧翻模式)
我使用 USB-C 电缆连接了电路板。 并为其中一个供电。

我预期会将带电源的配置为 DFP 并将 ID 置为低电平。 另一块板配置为 UFP。   我还希望在我拉动电缆并翻转电缆时、DIR 引脚会发生变化。

什么都不会发生、DIR 永远不会改变、ID 永远不会改变。 好像芯片根本就没有。

我怎么了?

我厌倦了为两块板供电、完全不需要任何东西。 其中一个应具有已置位的 ID、DIR 应通过翻转电缆进行更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:  

    我注意到的一点是 ID 上的 PUP 可能在4.7K 时过强。 在此处尝试使用200k。 问题可能是无法将 ID 拉至低电平。

    .  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了两块板上的 ID 电阻器。 没有变化。 任何人都不会断言 ID。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    当没有 USB 设备连接到系统时、您是否看到 CC1和 CC2引脚切换? 它们应以50-100us 的间隔在0v 和5V 之间循环。

    您是否能够捕获该波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我确实在未连接电缆的情况下看到 CC1和 CC2切换。 但是、我连接电缆后、CC1和 CC2立即接地。 我期望两者之间有什么关系。

    我在检查器件的焊接情况、不能100%确定所有焊盘都能保持良好接触、因此我已将电路板发送回 CM 以进行 x 射线和回流焊。 这需要一点。  

    在我掌握更多数据之前、请不要关闭 TT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:  
    听起来不错。 当您有关于焊接连接的详细信息时、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚回到镇上,希望周一从 CM 修复电路板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到了2块返工电路板、ID 的确断言、而且 DIR 似乎会随着电缆的翻转而发生变化。 然而、低电压并不是那么低、我认为我需要在 DIR 上使用更高的电阻。
    这种方法持续了整整2分钟、直到我注意到工作台 PSU 电流突然上升、PCB 变得非常热。 现在任何东西都无法正常工作。
    因此、我们将回到正方形1、以弄清发生了什么。  
    在工作用例中、我仅为一个电路板供电、它调节了功率 FET、从而为第二个电路板供电。 当我为两块板供电时、事情向南。  它不应该这样做。 我还不知道为什么。 如果您有任何想法、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    至少我们让 CC 引脚在事物进入南方之前检测连接。  

    [报价 userid="151944" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1485798/tusb321ai-test-board-of-tusb321ai-does-not-work/5733153 #5733153"]低电压不是那么低、但我认为我需要在 DIR 上拉电阻更高。

    这里看到的低电压是什么?

    PSU 供电情况如何、您是否能够使用 TUSB321 EVM 进行测试?

    当我为两块板通电时、一切都走向南方。  它不应该这样做。 我还不知道为什么。 如果您有任何想法、请告诉我。

    两块电路板是如何连接的? 这些电路板之间的 Vbus 路径是怎样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIR 拉 至低电平仍为1V、上拉电阻改为10K。

    两个板相同、完整原理图在上方。 外部有一根 USB-C 电缆连接它们、并且我的工作台支架也为这两者供电。

    新安装了两块电路板、它们似乎按预期运行。  我仍然需要做更多的测试,连接一些随机设备,并确保它们不会被炸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接到电源模块并能够为第二个电路板供电、连接 USB-C 下游器件、从而为其供电。 我相信这已经足够工作了,我可以转到一个真正的项目。 谢谢。