This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31:四路线路驱动器和接收器的示例电路

Guru**** 2929110 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32, AM26LV31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1492606/am26lv31-example-circuit-for-quad-line-driver-and-receiver

器件型号:AM26LV31
主题中讨论的其他器件:AM26LV32

工具与软件:

您好!

问候!!!

您能否为 AM26LV31 (驱动器)和 AM26LV32 (接收器)提供一些基准电路?

我从互联网上获得了一些参考资料、其中我可以看到在接收器的输入(+)和输入(-)之间添加了120欧姆的电阻、在输入(+)和 Vcc 之间连接了2K 欧姆的上拉电阻、在输入(-)和 GND 之间连接了2K 欧姆的下拉电阻。 是强制性的吗? 如果有、应如何处理驱动器输入线路?

提前感谢、

Saravanan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    120 Ω 电阻是终端。 对于 RS 422、其通常为100 Ω 、但应与电缆的特性阻抗匹配。 除速度极低外、几乎总是需要电机驱动。

    其他电阻器是失效防护偏置电阻器;如果发送器可以断电或断开连接、则需要使用它们。

    请参阅 RS 至422和 RS 至485标准概述和系统配置应用报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    克莱门斯和往常一样正确。

    他提到的文档中的图19说明了如何设置非常基本的 RS422总线。 100欧姆终端电阻器应位于相对于发送节点的最远的接收器节点上。  

    您可以在其中一个接收器节点上放置外部失效防护电阻器、以在系统空闲或驱动器断开/未通电时增加抗噪性。 这不是必需的、但可以提供帮助。 我建议添加它们、因为如果您不需要电阻器、请勿安装电阻器、因为当您需要时、最好使用它们。

    -鲍比