This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF810:希望停止输出信号、直到 FPGA 配置完成。

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1492931/ds250df810-would-like-to-stop-outputing-signals-until-fpga-configuration-is-done

器件型号:DS250DF810

工具与软件:

嗨、团队:

DS250DF810开启后、DS250DF810的 TX 是否会输出包括噪声在内的所有信号(无 RX 时)、但接收不到任何信号? 如果 DS250DF810的 RX 侧没有信号、DS250DF810的 TX 侧是否没有信号?

我的客户提出此问题的原因是、接收 DS250DF810 TX 信号的 FPGA 存在局限性。 在配置 FPGA 之前、该 FPGA 不允许来自其他器件的任何信号。 这、我的客户想停止向 FPGA 提供任何信号、直到 FPGA 配置完成。 但 DS250DF810没有复位引脚和使能引脚、因此我的客户正在寻找如何实现。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yamamoto-San:

    默认情况下 、TX 将静音、直到 DS250DF810获得 CDR 锁定到其 RX 上的信号为止。

    如果客户在配置 FPGA 之前没有向 DS250DF810 RX 发送信号、我认为这不是客户的问题。

    此外、如果客户将 DS250DF810配置为 SMBus 从模式、则他们可以将 READ_EN_N 保持为低电平以使器件保持在复位状态。

    谢谢!

    Drew