This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1431-Q1:未使用的 LIMP /唤醒/LIMP 引脚

Guru**** 2587625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1492956/tlin1431-q1-unused-limp-wake-limp-pin

器件型号:TLIN1431-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户想知道他们是否不需要使用 PIN17 (WAKE)/PIN18 (HSS)/PIN19 (LIMP)功能。 如何处理它。

保持打开? 连接到 GND?

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    HSS 和 LIMP 可以保持悬空、因为它们是输出引脚。  

    对于唤醒功能、如果不使用、建议连接至 GND、以获得理想电流性能。

    此致、

    Sean