This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1406:当 I 发送数据时、Rx (R)波形将与 Tx (D)相同。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1492036/thvd1406-rx-r-waveform-will-same-as-tx-d-when-i-transmitt-data

器件型号:THVD1406

工具与软件:

尊敬的 TI 支持者:

我在 RS485器件的自动方向模式下使用 THVD1406。  

尽管通信结果正常、但 我测量波形、但在我发送数据时、我发现 Rx (R)波形将与 Tx (D)相同。

是这样吗? 我认为在驱动程序工作时应禁用接收器。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /RE 引脚处的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    /RE 引脚电压约为3.2~3.3V、我在/RE 引脚上拉了10k Ω 至3.3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我相信这是该器件内置的一项功能:

    当 RE#设置为逻辑高电平时、您可能需要在 R 引脚前面放置某个器件以阻止它、或忽略在 RE#为高电平时在 RX 上接收到的回波。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    感谢您的讲解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!  

      施密特触发(接收器)是否是回波的根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是特别的施密特触发、而是器件的设计方式。 在 t_device_direction_dir 计时器结束后、RE#输入将被忽略、RS485上的信号将被接收。

    我不能完全确定为什么此器件的系统工程师这样设计它 、因为将 RE#拉低的客户特别不希望看到回波...

    -鲍比