This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1473-Q1:TCAN1473和 PTCAN1473的差异?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1473-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494241/tcan1473-q1-difference-of-tcan1473-and-ptcan1473

器件型号:TCAN1473-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

  • TCAN1473-Q1与 PTCAN1473-Q1之间的详细区别是什么?  
  • 为什么要 在 TCAN1473-Q1之前发布 PTCAN1473-Q1?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "P"表示"预览"。 它可能与已发布器件相同、也可能与已发布器件不同、在任何情况下、当已发布器件可用时都不应使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    正如 Clemens 所说、这是一个预量产器件型号。

    此致、

    Sean