工具与软件:
尊敬的团队:
配置935+960时、宝龙遇到问题。 您可以对此提供帮助吗? 谢谢!
1.映射两组 I2C (6C 和 A0)后、只能识别传感器地址6C、无法识别摄像头侧的 E2PROM 地址 A0。 只有在注释掉传感器的 I2C 地址映射6C 后、才能识别 A0。
2.交换6C 和 A0的地址映射后,仍然只能检测6C 设备。

此致、
Mingkang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的团队:
配置935+960时、宝龙遇到问题。 您可以对此提供帮助吗? 谢谢!
1.映射两组 I2C (6C 和 A0)后、只能识别传感器地址6C、无法识别摄像头侧的 E2PROM 地址 A0。 只有在注释掉传感器的 I2C 地址映射6C 后、才能识别 A0。
2.交换6C 和 A0的地址映射后,仍然只能检测6C 设备。

此致、
Mingkang
尊敬的 Hamzeh:
我叫 He Dong、是 Baolong 的一名开发工程师。 关于上述问题、我们进行了以下调查。
I2C 总线连接了两个器件、分别是传感器和 E2PROM。 传感器的地址为0x6C、E2PROM 的地址为0xA0。 它们的地址不会发生冲突。
我们的配置如下。
0x5D,0x6C // Remote Slave Sensor Device ID 0x65,0x6C // Remote Slave Sensor Device Alias ID 0x5E,0xA0 // Remote Slave E2PROM Device ID 0x66,0xA0 // Remote Slave E2PROM Device Alias ID
此外、我们已检查硬件、且 I2C 已通过2.2K 电阻器上拉至1.8V。

我现在的问题是为什么两个器件的 I2C 地址不能同时映射。 是否需要配置其他寄存器?
此致、
董
您好、何东
很好的电子会议。
如果您的系统有 I2C 主设备连接到 DES、即类似如下: Imager / EPROM <--> SER <--> DES <--> I2C 主设备(I2C 主设备)、唯一需要的配置是在 DES 上定义您正在使用的 IDX 和别名、并在寄存器0x58中启用 I2C 直通。
我们不需要任何其他配置。
请参阅以下两个应用手册:
e2e.ti.com/.../SNLA131A_5F00_I2C-Communication-over-FPD_2D00_Link-III-with-BCC.pdf