This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:部件的 CTE 值

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1493115/dp83867ir-cte-values-for-parts

器件型号:DP83867IR

工具与软件:

是否可以为以下器件型号提供 CTE 值?  

CAVC8T245QRHLRQ1
DP83867IRPAPT
LMZ34002RKGT
TPS386596L33DG
TPS386000RGPR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在寻找用于塑料成型或金属引线框等其他产品的 CTE 吗?

    我 将在内部检查  DP83867IRPAPT 的 CTE 值、并会尽快做出响应。 但请分别针对每个器件提交 CTE 请求、因为为这些请求提供支持的是不同的 TI 小组。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamren:

    以下是 DP83867IRPAPT 的 CTE 值:

    引线框的 CTE 为17.6ppm/C

    用于塑料成型的 CTE 为

    • 当温度低于115°C 时为12 ppm/C
    • 当温度高于115°C 时、为50 ppm/C

    由于我们的组仅支持我们的以太网 CTE、因此我不确定您列出的其他器件型号的 PHY 值是多少。 请提交 E2E 票证、以便将其他部件定向到正确的组。 谢谢!

    此致!

    Shane