This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:针对超时复位

Guru**** 2870360 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9538, TCA9539-Q1, TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494148/tca9539-q1-reset-for-timeout

器件型号:TCA9539-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9538、、、 TCA9539

工具与软件:

团队、

以下是什么意思? 超时意味着 I2C 超时?  这可能是什么情况?

"系统控制器 "是指客户 MCU?

以下是否意味着当发生 I2C 超时时、TCA9538将自行复位?

发生超时或其他不当操作时、系统控制器可通过将 RESET 输入置为低电平来复位 TCA9539-Q1。 (来自 TCA9539数据表)

客户发现、当 TCA9539在正常 I2C 操作期间将 SCL 短接至 GND 时、有时 TCA9539复位(无输出、所有寄存器恢复为默认值)。 (他们模仿一些不正常的情况在现场)。 (/RESET 引脚保持高电平)

是否预期会出现上述现象? 为什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 和 μ I²C 规范均未定义超时。 超时是主机固件中实现的一种常见错误检测机制。

    TCA9539-Q1仅在/RESET 变为低电平或电源电压突降时才会复位(请参阅第9.1节)。 在另一个器件主动将 SCL 驱动为高电平时将 SCL 短接至 GND 可能导致电源电压下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    Kang cai Mr. Li 说:
    以下是什么意思? 超时意味着 I2C 超时?  这可能是什么情况?

    超时可能就像一种空闲状态、其中 SDA 被 I2C 总线上的某个器件保持为低电平。 总线"超时"、因为它在一段时间内处于空闲状态。  

    "系统控制器 "是指客户 MCU?

    系统控制器=主机、MCU、SoC、I2C 主器件/控制器器件。

    以下是否意味着发生 I2C 超时时 TCA9538将自行复位?

    否 为了进行复位、TCA9538需要主机控制器的外部影响。  

    [报价用户 id="36616" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494148/tca9539-q1-reset-for-timeout "]

    客户发现、当 TCA9539在正常 I2C 操作期间将 SCL 短接至 GND 时、有时 TCA9539复位(无输出、所有寄存器恢复为默认值)。 (他们模仿一些不正常的情况在现场)。 (/RESET 引脚保持高电平)

    是否预期会出现上述现象? 为什么?

    谢谢

    [报价]

    我们是否可以确认在 SCL 到 GND 条件下示波器上的/RESET 始终为高电平?  

    VCC 的状态是什么?  

    客户是否遵守数据表中的干扰宽度、高度和指标来防止电源复位?  

    此致、

    Tyler