This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:TCA6416A 的 SDA 卡在低电平

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAL6416, TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1493680/tca6416a-sda-of-tca6416a-stuck-low

器件型号:TCA6416A
主题中讨论的其他器件:TCAL6416

工具与软件:

在数据表中、有一条语句说 SDA 可能卡在低电平。 您能否提供有关这种情况的更多详细信息?  

 

在我们的设计中、VCCP 为1.8V、该电压比 VCCI (3.3V)晚得多。  
在首次通电过程中、一切正常。 但是、如果我们执行下电上电、我们会观察到 SDA 卡在低电平。 您对这种症状有什么看法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chihta:

    低电平状态必须处理该器件的 POR 电路。 这个问题并不总是重复的。 实验室测试中发现、不同的压摆(使电源斜升速率更快)有助于缓解该问题。 由于我们计划在未来刷新此器件、因此数据表中没有大量关于此问题的文档。  

    今后的最佳途径是根据数据表更改电源序列。

    我们还提供 TCAL6416、它不具有该要求(这在 TCAL 芯片创建中得到了固定)。 只要 VCC <= 3.6V、TCAL6416就可以 P2P 升级到 TCA6416A。 TCAL6416似乎适合您的应用。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tyler  

    感谢您的答复。 此外、使斜坡速率更快。 有其他权变措施吗? 是否可以通过从 H->L->H 切换 RESET#来恢复故障?

    由于我们发现当前故障率较高、并且问题   在终端客户端是可重复的。 我们需要找到有效的解决方法、以避免客户端的问题作为短期解决方案。  

    谢谢

    Chihta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chihta:

    切换/RESET 应使 SDA 未卡住。  

    此致、

    Tyler