This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3414:TCAN3414DRBR CAN_H 和 CAN_L 线路

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494343/tcan3414-tcan3414drbr-can_h-and-can_l-lines

器件型号:TCAN3414

工具与软件:

您好!  

我的设计有一个连接器、引脚会根据电缆的不同而变化。 其中一个引脚可能具有 CAN_H 或24V (电源)、我读到 TCAN3414  能够在共模中处理+/-58V (但这将是瞬态的)和+-30V 的电压。 因此、从技术角度而言、如果我连接的电缆意外具有24V 电压、那么收发器将能够正常工作。 我的问题是、此假设是否正确、收发器可以承受?

谢谢!


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rebeca:

    是正确的、如果器件处于绝对最大额定值范围内、则该器件将能够承受。 进一步确保使用的任何 CMC 和 ESD 的额定电压正确为24V、因为根据额定值、它们可能导致瞬变高于施加的电压。 请参阅 CAN 网络中的共模扼流圈:意外瞬变的来源、谢谢。

    此致、

    Michael。