工具与软件:
您好、支持团队:
我的客户正在寻找 MDI 接口设计。
他们正在研究 DP83TD510E 和我们的应用手册 SLUAAA9A。
它们如何满足 IEC 60079-47的 Co<5uF 和 Lo<10uH 要求?
建议的电路为直流阻容 Co:0.22uF+0.01uF/2且 Lo:2.2mH。

此致、
Dave
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、支持团队:
我的客户正在寻找 MDI 接口设计。
他们正在研究 DP83TD510E 和我们的应用手册 SLUAAA9A。
它们如何满足 IEC 60079-47的 Co<5uF 和 Lo<10uH 要求?
建议的电路为直流阻容 Co:0.22uF+0.01uF/2且 Lo:2.2mH。

此致、
Dave
您好、Vivaan
完整的标准链接如下:
https://www.doc88.com/p-37847557708719.html
该标准是 APL 安全要求的通用规则、
值得注意的是、 在查看 MDI 线时、参考的图表未能满足 C<5nF 和 L<10uH
因此、我们可能需要专家熟悉2 WISE (2线本质安全以太网)来回答该问题
谢谢~