This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:IEC 60079-47设计要求

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1483057/dp83td510e-iec-60079-47-design-requirement

器件型号:DP83TD510E

工具与软件:

您好、支持团队:

我的客户正在寻找 MDI 接口设计。

他们正在研究 DP83TD510E 和我们的应用手册 SLUAAA9A。

它们如何满足 IEC 60079-47的 Co<5uF 和 Lo<10uH 要求?

建议的电路为直流阻容 Co:0.22uF+0.01uF/2且 Lo:2.2mH。

此致、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!  

    我希望获得有关客户在此应用程序中尝试实现的目标的更多详细信息。  

    您能否描述客户试图满足的要求? 客户是否计划将 PoDL 用于其应用? 我不熟悉标准60079-47。 如果 Co/Lo 指的是 MDI 线路中的电容和电感、我认为所参考的图表已满足上述要求。

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivaan

    完整的标准链接如下:

    https://www.doc88.com/p-37847557708719.html

     

    该标准是 APL 安全要求的通用规则、

    值得注意的是、  在查看 MDI 线时、参考的图表未能满足 C<5nF 和 L<10uH

    因此、我们可能需要专家熟悉2 WISE (2线本质安全以太网)来回答该问题

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    感谢您的澄清。 请允许我花一周的时间与熟悉这一要求的同事进行沟通、然后我将回复此主题。 感谢您的耐心

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivaan、

    感谢这里的支持。

    我们是否有协议部分的更新?

    此致、
    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!  

    下面给出了建议的本质安全设计、也是数据表的一部分。  

    在上面的设计中可以看到 C3和 C4是5nF 的器件、符合标准、也可以选择 CMC 来满足标准要求。

    此致!

    Vivaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了,非常感谢