This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 Windows HID 接口的 LM3630A:I2C 驱动程序

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3630A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1494102/lm3630a-i2c-driver-for-windows-hid-interface

器件型号:LM3630A
主题中讨论的其他器件: LM3630

工具与软件:

我想询问是否有适用于 LM3630A 的 Windows 驱动程序。

目前、我正在尝试通过 I2C 将 LM3630连接到 Intel SoC、

但我似乎无法使用基于 Android 的方法来控制 LM3630。

客户提到需要 HID 下的驱动程序、它才能在 Windows 上正常运行。

您能否提供用于实施的驱动程序或任何参考代码?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM3630A 不支持 HID Over μ I²C 协议。

    您 I²C 编写自己的能够访问 SoC μ C 控制器的驱动程序。