This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110:我想查询使用 LP-XDS110调试探针的 MSPM0G3507 MCU 固件下载方法。

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, LP-XDS110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1493566/lp-xds110-i-would-like-to-inquire-about-the-firmware-download-method-for-the-mspm0g3507-mcu-using-the-lp-xds110-debug-probe

器件型号:LP-XDS110
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具与软件:

我正在尝试将固件下载到 MSPM0G3507 MCU 使用 LP-XDS110调试探针 、但探头未连接。

相加 SWDIO (TMS)、SWCLK (TCK)和 GND 、是否需要连接任何其他引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要连接 VCC。 请在该文档中查看这一点: MSPM0设计流程指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSPM0G3507 MCU 由我的供电 开发板 . 我是否仍需要连接 VCC 电源 添加至 LP-XDS110调试探针

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    n‘t 你不需要。 您能否按照我上一篇文章中的流程进行调试?