This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:IBIS 文件中存在错误

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1493867/ds90c385a-error-in-ibis-file

器件型号:DS90C385A

工具与软件:

大家好、我尝试使用 DS90C385AMT/NOPB LVDS 发送器进行设计。 当我选择 DS90C385A 数据表中提供的 IBIS 模型时、产品信息和支持| TI.com  由于以下错误而无法编译:

错误-型号 DS90C385_OUT:[上升波形]  
   [R_FIXED]=50欧姆且[V_FIXED]=0V
   具有 0.00V 和1.41V 的典型列直流端点 、但
   对模型的 I-V 表应用的等效负载可得出
   不同的电压(0.00V 和 0.19V)、
   相差 0.18%和625.42%。
错误-型号 DS90C385_OUT:[下降波形]  
   [R_FIXED]=50欧姆且[V_FIXED]=0V
   具有 1.00V 和1.41V 的典型列直流端点 、但是
   对模型的 I-V 表应用的等效负载可得出
   不同的电压(0.00V 和 0.19V)、
   分别为515.31%和625.73%。

错误 :2.

文件失败

如果您能用相应的修正来更新模型、我将不胜感激。