This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:关于 I2C 规格

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1493402/tca9617b-about-i2c-specifications

器件型号:TCA9617B

工具与软件:

这是一个 I2C 缓冲器。 
是否有任何指定 I2C 输入/输出时序的文档? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9617B 本身不是 μ I²C 器件、即、它没有自己的 μ I²C 地址。 它只通过两侧之间的 I²C Ω 信号、对其时序没有任何要求。

    当您  在其他 μ I²C 器件之间插入 TCA9617B 时、信号会因传播延迟而变慢(请参阅第5.6节)。 这可能会影响这些其他器件的建立/保持时间要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kashiwa-San,

    正确、TCA9617B 是一个 I2C 缓冲器。  

    时序要求可在数据表第7页(共28页)中找到:  

    这描述了缓冲器每一侧的传播延迟和转换时间。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。