This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E-SEP:SN65C1168EMPWSEP 是否可用作 SPI 收发器?

Guru**** 2631815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1493933/sn65c1168e-sep-can-the-sn65c1168empwsep-be-used-as-an-spi-trsnceiver

器件型号:SN65C1168E-SEP

工具与软件:

与之有关的人员:

SN65C1168EMPWSEP 是否可用作 SPI 收发器?

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    如果您只是尝试发送 MISO/MOSI 和时钟线路、那么答案是肯定的、只要您的数据速率为5MHz (10Mbps)或更低、这应该有效。 如果需要包含 CS 信号、则需要额外的线路驱动器。  

    -鲍比