This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948至 Westar 转换器设置

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1491617/ds90ub948-q1-ds90ub948-to-westar-converter-setup

器件型号:DS90UB948-Q1
Thread 中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

您好!

 我将联系有关两者之间的设置 DES948和 Westar 转换器 .

DES948上的 LED 锁定亮起 、在 Westar 板侧、" 2PIX 英寸 LED 也亮起 、表示 A 检测到双通道源 .

我们正在考虑两种可能的问题来源:

  1. 错误的引脚映射:
    • 我们手动从 Gerber 文件中提取映射、并使用跳线进行初始测试。
    • 如果您有正确的映射、请与我们分享以便验证吗?
  2. 使用 ALP 软件进行 DES948配置:
    • 此问题可能与 ALP 软件中 DES948的配置设置有关。

谢谢你

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anis、您好!

    您在这里运行的计时和 PCLK 频率是多少? 您是否还在使用3.3V 电压为 Westar 板供电?

    最后、您在这里使用什么监控器?  

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Fadi、

    在中 ALP 信息 器件 PCLK 正弦值 130 MHz 、但是 合作伙伴 PCLK 在何处 20–85 MHz .

    (关于) Westar 板 、它由供电 3.3V .

    对于监控器、我们使用了 Asus 显示器 、并且为了您的信息、当我们尝试使用时、它不起作用 USB 适配器的便携式计算机 .

    请参考此图

    https://drive.google.com/file/d/14dgWz7-A8Pu6kDnc-TDEv75Z4rWdVM4v/view?usp=drive_link

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 尊敬的 Anis:
    drive.google.com/.../view

    我无法打开该链接、它被 TI 安全部门阻止。  

    对于显示器、我们使用了 Asus 显示器 、并且为了您的信息、当我们尝试使用时、它不起作用 USB 适配器的便携式计算机 .

    HDMI 转 USB 适配器?  

    我们在 TI 使用 Westar 电路板、没有任何问题。 基本上,你可以把西板直接插入948 OLDI 输出,然后西板将 OLDI 转换为 DVI,然后你需要一条电缆是 DVI 到 HDMI,你可以直接插入你的显示器。 转换为 USB 可能不起作用、因为您使用的转换次数过多、您可能会遇到协议不匹配的情况、因此如果您有 HDMI 显示器、请尝试直接插入。

    星形测试方法是从 ALP "Patgen Generator"选项卡中启用该功能并选择内部计时源和色条  

    此致、
    Fadi A.

    [报价]
    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您能将 Westar 板和948 OLDI 之间的引脚映射发送给我进行验证、我将不胜感激。 这是我已经做的事情。

    对于 Westar 板、引脚13和14将连接到电源3.3V、而引脚11和12将连接到 GND、这将用于端口 J2和 J5。

    此致、

    阿尼斯阿鲁斯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anis:

    这意味着没有连接 SER -这只是一个通用信息页面。

    EVM 用户指南中显示了948 EVM OLDI 映射。  

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu165/snlu165.pdf?ts = 1743021775540&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDS90UB948-Q1EVM

    Westar 板 J2和 J5显示在 Westar Webesite 的用户指南中。

    westardisplaytechnologies.com/wp-content/uploads/LVDS-DVI-Converter-Manual.pdf

    您能给我提供您如何将 Westar 连接到948 EVM 的照片吗?

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fadi、

    请在图片中找到用于将 Westar 连接到948 EVM 的解决方案。

    此致、

    Anis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们实际上使用适配器从948 EVM 转到 Westar。 我们不销售这些适配器、但我在这里有 gerber 文件。

    插入顶部、侧面是 VDD 或 GND

    我将通过私人消息向您发送光绘文件-请接受我的 PM 请求

    此致、
    Fadi A.