This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:DP83TD510E 数据表是否错误?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1493444/dp83td510e-dp83td510e-datasheet-error

器件型号:DP83TD510E

工具与软件:

我计划通过 MII 将 DP83TD510ERHBR 连接到 MCU。

在 DP83TD510E 数据表中、它表明 RX_DV/CRS_DV 引脚是 Strap 配置5、具有25 MHz 时钟输出的默认功能、当设置为1时、它的功能为 LED_1。
但这实际上不是 CLKOUT/LED_1 而不是 RX_DV/CRS_DV Pin?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daeson:

    数据表中没有错误。 Strap 配置5与 RX_DV/CRS_DV 引脚(引脚18)共享、并控制 CLKOUT/LED_1引脚(引脚30)的行为。

    此致!

    卢卡斯